请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好、专家、
似乎没有示例可以说明如何在 FIFO 模式下传输数据、 您能否建议如何 在 FIFO 模式下使用 MCAN 进行数据传输、这是基于示例 mCAN_EX7_classic_transmit 的传统 CAN?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
似乎没有示例可以说明如何在 FIFO 模式下传输数据、 您能否建议如何 在 FIFO 模式下使用 MCAN 进行数据传输、这是基于示例 mCAN_EX7_classic_transmit 的传统 CAN?
强、
目前,我们没有示例。 但是、以下文章概述了如何执行此操作: