This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EMIF 至 FPGA 双端口 RAM 通信问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173563/tms320f28377d-emif-to-fpga-dual-port-ram-communication-issue

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

Cyclone IV 配置有一个真正的双端口 RAM、此 RAM 配置有一个需要时钟线的 IP 内核、但是 EMIF 的同步模式只能与 SDRAM 一起工作、而异步模式不提供时钟线。 是否有解决此问题的好方法?  

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

         客户可以探索他们是否能够使用 SYSCLKOUT (其缩小版本)。 无论模式如何、该时钟都可以在 EM1CLK 引脚上提供。