Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, UNIFLASH, TMS320F2810
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER、 UNIFLASH、
你(们)好。
我尝试使用 Blackhawk USB560 v2 SystemTrace 调试探针和 TI Uniflash 或 CodeComposer Studio 对 TMS320F2810进行编程。
在 CCS 中、我安装了 Blackhawk 驱动程序(与另一个目标控制器配合使用)。 对于 uniflash、我安装了 https://www.blackhawk-dsp.com/support/uniflashv5上提供的 Blackhawk 软件包
CCS 和 Uniflash 均可正确识别调试器。 我使用 TMS320F2810目标配置中的标准设置:

遗憾的是、当我尝试连接目标时、CCS 会向我提供以下错误消息:
Error connecting to the target: (Error -183 @ 0x0) The controller has detected a cable break far-from itself. The user must connect the cable/pod to the target. (Emulation package 9.3.0.00058)
我知道这条错误消息、当我忘记将调试探针连接到目标时、我有时会看到这条消息。 但连接良好。
此外、当我尝试使用 XDS110调试探针(使用完全相同的接线和 XDS110默认目标配置)刷写芯片时、效果良好。
您是否有另一个想法、接下来在哪里查找错误? 不幸的是,我不是 JTAG-Guru;)
此致、
Chris