This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 MDEBUGSTOP 和 MDEBUGSTOP1的问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173027/tms320f28388d-questions-about-mdebugstop-and-mdebugstop1

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

客户有两个问题需要您的帮助:

388TRM 文档中有两个 CLA 调试断点设置说明

MDEBUGSTOP1清除管线(清空)

MDEBUGSTOP 是断点设置方式的较早版本  

但我看到388例程不使用新的 MDEBUGSTOP1断点设置方法、而是使用了 MDEBUGSTOP  

更改为 MDEBUGSTOP1编译将会出现错误  

问题1. 如何使用388TRM 中提到的 MDEBUGSTOP1  

以下是F2803x DEV_USER_guidepdf的内容,问题也一并发达这个帖子里

问题2. TBCTL 不是 EALLOW 保护的寄存器、为什么在本示例中使用__meallow 和__medis  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CCS 工具使用 MDEBUGSTOP1在运行时插入断点。 这不能插入代码中

    [引用 userid="534511" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173027/tms320f28388d-questions-about-mdebugstop-and-mdebugstop1 "]

    问题2. TBCTL 不是 EALLOW 保护的寄存器、为什么在本示例中使用__meallow 和__medis  

    [/报价]

    我们将检查此问题并将其删除

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    感谢你的帮助。

    [引用 userid="128297" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173027/tms320f28388d-questions-about-mdebugstop-and-mdebugstop1/4416392 #4416392]CCS 工具使用 MDEBUGSTOP1在运行时插入断点。 这不能插入到代码中

    您能解释一下它的工作原理吗?

    CCS 如何使用 MDEBUGSTOP1?

    此 MDEBUGSTOP1是工具还是其他工具?

    或 CLA 的类型2、在调试时被如此调用  

    目前只有379D LaunchPad

    我只调试了035和379的 CLA

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行时、当您添加断点时、CCS 将该指令替换为 MDEBUGSTOP1指令。 我认为 F2837x 器件中的1类 CLA 中不存在此功能。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    感谢您的帮助!

    此致、