This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:将 GPIO46用作 TZ 输入时出错

Guru**** 2895480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173987/tms320f280025-error-using-gpio46-as-tz-input

器件型号:TMS320F280025

我使用的是具有80引脚的 C280025。

我尝试使用 GPIO46 作为触发区输入、但它无法触发 TZ 保护。

而其他引脚可以成功地触发它(我尝试了 GPIO29\GPIO16|GPIO33)。

芯片的最后一个 GPIO 是否存在任何问题。

我确信代码是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否验证您是否完全能够从 GPIO46获取信号、例如典型的逻辑高电平输出? 如果是、您能否附加 GPIO46的 GPIO 配置代码的映像?

    GPIO46似乎没有任何已知的断开问题。

    此致、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在配置中发现了一些错误、问题已经解决。