This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.3.0.00032)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173946/tms320f28034-failed-cpu-reset-error--1137-0x0-device-is-held-in-reset-take-the-device-out-of-reset-and-retry-the-operation-emulation-package-9-3-0-00032

器件型号:TMS320F28034

您好!、

  我在一台 speedgeoat 机器的帮助下将 TMS320F28034for Motor Control Project 用于电机控制项目。  但是当我尝试刷写程序时,它会显示如下屏幕截图所示的错误。

 现在我卡在这里。接下来该怎么办?。我是否可以执行任何进一步的故障排除来解决此 TI 控制卡问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TI EVM 还是您的定制板? 您能否将电路板置于"等待引导"模式、然后尝试连接目标?

    此致、

    桑托什