This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:CCS 和 Uniflash 中的存储器读取内容不匹配

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173603/tms320f280049-q1-memory-read-content-mismatch-in-ccs-and-uniflash

器件型号:TMS320F280049-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户发现 CCS 12.0和 Uniflash 8.0读取的存储器内容不匹配。

为什么? 这是 Uniflash 错误吗?

请注意、在这种情况下、用户确实使用 CCS 12.0和 Uniflash 8.0先解锁、这两种情况的解锁过程都成功。

CCS 12.0 (结果似乎正确)

Uniflash 8.0 (结果看起来不正确、因为某些内容为0x0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    相关工具中没有任何错误。

    两个快照都是从同一设备拍摄的吗?

    您能否使用解锁过程共享两个实例的控制台日志?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是的、它们来自同一器件。

    这就是我们感到困惑的原因。

    以下是他们的控制台日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您能否检查这两个工具之间的 GEL 文件是否有差异?  应该相同。  以防它们发生任何变化。

    编辑更新:我要求我们的工具团队查看此帖子。  如果他们认为它与工具无关、则会将其分配给我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    用户不熟悉 GEL 文件、只需使用默认的 CCS/Uniflash 设置。

    您是否会要求熟悉.gel 文件的用户检查这些文件?

    韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    如果它们没有发生任何变化、那么这是可以的。

    我们的工具团队将与您联系。

    感谢您的假期周、请期待延迟。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我怀疑问题是 UniFlash 在解锁操作后自动断开与器件的连接、因此当客户进入并在"Memory"视图中读取存储器时、器件会再次锁定。

    您能否建议客户在执行解锁前打开"操作后保持连接"复选框? 当您单击"C28xx_CPU1"时、该选项位于右上角。

    打开此功能、执行解锁并在之后浏览内存后、请告诉我行为是否不同。

    谢谢、

    Ricky