你好
我目前正在将 FreeRTOS 添加到 Lwip 示例项目中、并尝试使其正常工作。
EtherNet_Init 正常工作、但当 Lwip_Init 中的 TCPIP_init 执行的 lwip_init 函数执行时、调试期间会发生硬故障、无法运行。
通过分析、假设 lwip_init 函数中的 tcp_init 执行的内容存在问题。
使用代码中包含的 tcp_init 中的 LWIP_RAND()宏(rand 函数)进行编译时、似乎会发生硬故障。
我认为初始化行为可能有必要、但如何解决?
此外、在与 lwip 进行 TCP 通信时、端口是否必须是随机的?
谢谢你。