This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:有关问题:通用实验室单分流器采样

Guru**** 2931890 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169073/tms320f280025c-question-about-universal-lab-single-shunt-sampling

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:DRV8300

大家好、

我想向您咨询一下通用实验室是否可以使用单分流器采样? 我检查了代码、看到这里有这个函数、但在用户指南中没有任何介绍。

因此、我想检查该函数是否可以在通用实验中使用。 我想测试使用单分流器采样的快速采样性能并向客户展示。

如果您有任何意见、您也可以告诉我。

(我在 实验中看到以下函数)

DCLINK_SS_runCurrentReconstruction (obj->dclinkHandle、&obj->adcData.idc1_A、&obj->adcData.Idc2_A);

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过将 motor1_DCLINKSS 添加到预定义符号来支持该功能。 通用实验指南中有一些说明。 本 应用手册还 介绍了我们使用的实现方案。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    感谢您在这里的回复。

    还有一个问题,客户希望使用 DRV8300evm,C2000运行 Universal lab (希望运行单分流器+快速解决方案),我想知道我们是否有在 Universal lab 中运行 DRV8300EVM 的指南?

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森

    不、很遗憾、我们没有任何特定于 DRV8300 EVM 的指令或代码可供共享。 实验指南中提供了有关如何更新 HAL 和 USER_MTR 文件以支持新硬件的一般说明、他们可以按照这些说明指导他们完成移植过程。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    谢谢!

     

    简森