This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M52C:增加 ePWM 的脉冲宽度

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174800/f28m35m52c-increase-the-pulse-width-of-the-epwm

器件型号:F28M35M52C

大家好、

我们的客户希望增加 F28M35微控制器 ePWM 的脉冲宽度 、并希望确认是否可以。 请参阅下面他的查询详情。

我想问您一个有关 F28M35微控制器系列 ePWM 模块的问题

我正在使用 ePWM 模块的 SYNCO 信号来同步外部设备(OPAL-RT 系统)的采样

我已经查看了文档、如果我没有错、同步瞬间生成的脉冲宽度是不可配置的。 我是对的吗? 您知道脉冲的持续时间吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家不在办公室(美国假日)、将尽快回来。 请预计延迟回复。

     

    谢谢、

    Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174800/f28m35m52c-increase-the-pulse-width-of-the-epwm ]我已经查看了文档、如果我没有错、同步瞬间生成的脉冲宽度是不可配置的。 我是对的吗? 您知道脉冲的持续时间吗?[/引述]

    由 ePWM 模块生成的同步脉冲是一个固定宽度、用户无法配置。 我们不对该脉冲的宽度进行分类、但每次都应相同。

    此致、

    Marlyn