Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M
您好! 我在进行闪存编程 TMS320F28069M 时遇到一些困难。 所以我最后采用了示例 Example_2806xFlash、并尝试对 UC 进行闪存编程->无效。 我的板基于 LAUNCHXL-F28069M。 那么、我有3个开关密钥->在 TRST、SDO 和 GPIO34上。 `ve、我尝试了这些开关的多个组合->程序在连接探针的情况下运行、但当我断开连接时、不会发生任何情况。 该精确控制器是否有特定的过程? 例如、将控制器置于等待状态、接下来要转换为仿真启动? 链接器文件默认为 F28069.cmd。 I`ve 对程序所做的唯一更改是、我使用我的...切换 GPIO 引脚。
谢谢!
PP:我的探针是 XDS100v3!