This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否可以通过 CLB 修改 SPI 主器件的时钟?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174214/tms320f28379d-is-it-possible-to-modify-the-clock-of-an-spi-master-via-clb

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我使用 F28379D 开发板的 SPIA 模块读取编码器。 F28379D 用作主器件、而编码器用作从器件。 问题是:我是否能够 通过 CLB 修改 SPI 主器件的时钟? 我想使用 ePWM 信号作为替代时钟信号来读取编码器位置。 感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、主题专家 本周已不在办公室。 我们下周再见。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四川、

    对于该 F28379D 器件、CLB 无法访问 SPICLK 信号。 我们具有 CLB 类型2和更高版本的器件(当前为 F28004x、F28002x、F2838x、F28003x、F280013x)确实能够修改 SPICLK 信号、因为该信号在 CLB 输出多路复用器上可用。 遗憾的是、F28379D 没有、因为它仅具有 CLB 类型1。

    此致、

    Peter