This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从 CPU1访问 MCAN

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174155/tms320f28388d-mcan-access-from-cpu1

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在查看最新的 TMS320F28388D 数据表、在第4页、图3-1中、MCAN (CAN-FD)外设连接到 CPU1.CLA 和 CPU1.DMA、但第255页的表8-9未显示可从 C28 CPU1访问 MCAN 外设。

我想知道、在不使用 M4内核的情况下、如何通过 CPU1轻松访问 MCAN 外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、主题专家已不在办公室。 我们下周再见。

    谢谢、此致、
    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    图3-1中的箭头颜色可能会由于阴影方面的细微差异而产生误导、但可以从 C28 CPU1访问 CAN-FD。  您可以从 driverlib/f2838x/examples/C28x/mcan 下的 C2000Ware 中的几个软件示例开始、了解如何使用 C28内核访问 mcan。  最新的 C2000Ware 版本是 C2000Ware_4_02_00_00。

    此致、

    Joseph