This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 TRM 第20.8.3节 PPB 限制检测和过零检测的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174902/tms320f28388d-questions-about-section-20-8-3-ppb-limit-detection-and-zero-crossing-detection-of-the-trm

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

客户存在一个问题需要您的帮助:

实际上没有 ADCINTSEL 寄存器。

与 ADC 中断选择相关的寄存器如下:  

因此、第20.8.3节"PPB 限制检测和过零检测"中突出显示的寄存器应为 ADCEVTINTSEL、TRM 应写入错误。 如果您不了解 ADC 的中断系统、初学者很容易会误解它。 请 TI 工程师进行确认。

您可以帮助检查此案例吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您发现此错误。  我更正了文档。   这实际上在图20-9中被正确捕获、但第20.8.3节针对 PPB 事件中断提供了不正确的寄存器名称引用:

    您应该会在下一个 TRM 出版物中看到更改。

    此致、

    Joseph