This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用28069和 SFRA 的升压电路系统优化问题

Guru**** 2924700 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174905/tms320f28069-problems-with-boost-circuit-system-optimization-using-28069-and-sfra

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:powerSUITESFRA

大家好、

现在、我正在开发一个以28069作为内核的异步升压电路。 该软件与官方网站上的 powerSUITE 2相交错 PFC 套件一起移植。 我现在遇到的问题是、虽然 BUILD1、2、3电流环路和电压环路可以形成闭环、但输出电压随着负载变化的动态响应不好。 我想使用 SFRA 来优化系统。 可以连接 GUI、但扫描后始终只有相位频率图、振幅频率图上不能扫描任何数据、且相位频率图曲线不正确。 请您为我分析这些问题吗? 非常感谢!

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    看起来、注入/收集信号设置不正确、SFRA 代码未获取包含注入信息的正确信号以获取频率响应。 您能否检查控制 PWM 上的代码/探针、以确保在测试期间成功注入小信号扫描。 谢谢。

    韩文