This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有关 encoder.h 中的机械缩放器的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175211/tms320f28379d-question-about-mechanicalscaler-in-encoder-h

器件型号:TMS320F28379D

我对如何在 ENC_setParams 中初始化 mechanicalscaler 有疑问:

obj->mechanicalscal=0.25f /obj->encLines;

我在另一个线程中找到:

问:请解释这里使用的0.25f 是什么?
答:每条线或每条脉冲有4 个计数,因此刻度为1/(4 *条线)=0.25/条线。

我一直找不到... 4个关于什么的计数?

(我正在尝试跟踪为什么使用 angleENC_rad 的 SPDCALC 产生的速度大约是电机速度的2倍。  我想确保我了解 ENC_run 使用的参数)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到我的答案。  对于28379D、请参阅图17-7下面的"乘法计数"说明。