This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:HVPSFB_PCMC ePWM 错误

Guru**** 2529080 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28069, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173747/tms320f28069-hvpsfb_pcmc-epwm-error

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他部件:controlSUITE

您好!

我使用 TMS320F28069微控制器定制板上运行的 controlSUITE 中的 HVPSFB_PCMC 示例项目、同时遇到 ePWM2B 信号问题。 问题是、当我作为 附件共享互补脉冲的示波器视图时、互补脉冲的延迟死区分区(馈送)。 我还 在 F28069M launchpad 上运行了同一个项目、但没有观察到此错误。 当我检查 ePWM 配置的示例代码时、我意识到 ePWM1通过设置 DBRED 和 DBFED 寄存器被配置为由死区单元创建死区;然而、ePWM2是通过使用动作限定符子模块配置的。 由于    ePWM1对正常工作、我对这种结构差异感到怀疑、因为在 TMS320F28069和 TMS320F28069M 控制器之间的项目兼容性方面、这是一个脆弱的部分。 我很高兴得到解决这个问题的建议...

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/171/error_5F00_footage.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的提问、我们的 ePWM 专家将很快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和我的同事发现、当我们在不连接负载的情况下测试系统时、由于 Gui_IFB 值较低、因此存在该问题。 我们已迁移到示例项目的 VMC 版本。 我们想知道的是、这个 PCMC 版本的示例项目是如何与 HVPSFB 官方包一起工作的、我们是否应该在输出端为定制 HVPSFB 设计提供即时负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    由于感恩节假期、主题专家将不在办公室、下周周一/周二将再次与您联系。  对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您是否已查看初始加载的用户指南? 我假设您可以按照 HVPSFB 套件测试用户指南中的设置进行操作。

    此致、