This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:符合 AUTOSAR 的 MCAL 驱动程序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174636/tms320f280039c-q1-autosar-compliant-mcal-drivers

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

是否有人知道 TMS320F280039C-Q1是否具有 AUTOSAR MCAL 驱动程序  

或者是否有任何可用的完整 MCAL 驱动程序非自动扫描?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在为 F280039开发 MCAL。 初始阶段侧重于 MCU、端口 DIO、GPT 和 CAN 等基本驱动器。 请告诉我们您正在寻找的具体驱动程序。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjith、

    感谢您的回复、除了 LIN 驱动器之外、我还想介绍一下您提到的基本驱动器。

    如果它们可用,您知道在哪里可以找到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCAL 目前正在开发中、对于上述外设、应在2012年第1季度提供 ALPHA 版本、但 LIN 除外。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有与项目启动完全相同的可用日期估算日期、日期应为1月23日。

    您是否还为此目标提供了非自动扫描解决方案,以及在何处找到该解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经发布了 F280039c (非 AUTOSAR、非 MCAL)驱动程序和示例、作为 C2000Ware 的一部分。 您可以从下载此 SDK

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    MCAL ALPHA 应于1月30日之前推出、但将根据要求提供有限版本。

    谢谢、