This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:仅适用于 MCAN 的数据帧

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174262/tms320f280039c-data-frame-only-for-mcan

器件型号:TMS320F280039C

您好、香榭丽舍

您是否可以帮助配置以实现 F280039C MCAN 仅传输和接收数据帧? 也就是说、不发送和接收远程帧。

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、主题专家已不在办公室。 我们下周再见。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

            不确定我是否理解该问题。 CAN FD 协议不支持远程帧。 它仅在传统 CAN 中受支持。 您知道 MCAN 仅在经典模式下支持标准和远程帧。 生成远程帧完全由代码控制。 也就是说、除非代码显式生成远程帧、否则不会生成远程帧。 同样、除非节点配置为接受和响应远程帧、否则总线上的任何远程帧都将被 MCAN 忽略。 希望这能澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    很抱歉造成误解。 它用于 DCAN 而不是 MCAN。 请再提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

            我的答案也适用于 DCAN:

    生成远程帧完全由代码控制。 也就是说、除非代码显式生成远程帧、否则不会生成远程帧。 同样、除非节点配置为接受并响应远程帧、否则 CAN 模块将忽略总线上的任何远程帧。