This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2542700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174734/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

在 TMS320F28379D 中尝试调试 I2C 风扇速度控制器代码时、我收到以下错误

停止目标 CPU 时出现问题:
(错误-1156 @ 0x0)
器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。
(仿真包8.1.0.00012)

在选择“是/否/取消”选项时,将再次弹出消息框。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您的定制板还是 TI EVM? 您能否尝试将电路板置于'WaitBoot'模式、然后再尝试?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    感谢你的答复。 是的、这是我的定制板。 我已经尝试将电路板置于等待引导模式。 现在我没有收到我之前提到的错误消息、而是错误状态引脚在上电时变为高电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arya、

    您是否正在使用 CCS12.1?  如果您使用的是较旧的 CCS、我建议安装最新的 CCS。  

    打开您的目标配置文件(.ccxml)、然后运行"Test Connection"、如果失败、则发送日志。

    此致、Santosh