This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:SSI 编码器与 F28335 controlCARD 的接口

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176304/tmdscncd28335-interface-of-ssi-encoder-to-f28335-controlcard

器件型号:TMDSCNCD28335

您好!

我正在使用 F28335 controlCARD 为电机驱动系统实现控制算法。 我正在使用 SSI 编码器(无增量输出)读取转子位置。

如果有人能帮助我回答以下问题、我将不胜感激:

1 - 将编码器连接到 DSP F28335所需的接口电路是什么?

2-  DSP F28335内部是否有用于读取信号(在接口电路之后)的就绪代码或内置函数?  

提前感谢

Mahmoud