This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TCAN1145

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175944/tms320f280025c-tcan1145

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTCAN1145-Q1

您好!

我正在使用 USB2ANY 将 TCAN 配置为选择性唤醒、并已连接矢量器件以发送睡眠模式下的 CAN 唤醒帧。

我对这一点有以下看法;

如果处于待机或睡眠模式、CAN 上会观察到周期性 RX 误差。

 

 

在正常模式下未观察到 RX 错误、但无法在 CAN 上发送任何消息、在写入窗口中可以看到下面的错误

 

这里缺少什么、CAN 唤醒帧结构应该如何?

ARB ID:03数据:01 07 正确、如果我通过 SPI 配置相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogini、

    您能否在此处提供一些其他信息以确保我们能够提供最佳帮助? 我想澄清这个查询是与软件相关还是与 CAN 收发器相关。

    您在这里使用的 CAN 收发器是什么?

    当您说"如果处于待机或睡眠模式"时、您是否意味着 CAN 收发器处于待机/睡眠模式? 在这种情况下、我不会期望进行标准通信。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    收发器与器件型号中提到的相同。 它是 TCAN 1145Q1。 我不希望 CAN 通信处于待机或睡眠状态。 但我希望在配置选择性唤醒时它能从睡眠中唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogini、

    很抱歉、我在结尾遗漏了这个帖子、我没有获得该帖子的标题。

    TCAN1145-Q1数据表的第10.4.5.2节提供了配置器件以进行帧检测和选择性唤醒的过程。 您是否能够读回寄存器以确保您首选的 WUF 设置是当前写入 TCAN1145-Q1寄存器的内容?

    最棒的

    Danny