This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:UART 访问

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175692/tms320f28386s-uart-access

器件型号:TMS320F28386S

在 F28386S 中、UART 是由 C28控制还是仅由 CM 控制?

我提出的原因是、我所支持的项目希望根据 SPRACN1使用软件控制的固件更新、但他们也希望使用通过电平转换器连接到 UART-A 的 RS-485 在我看来、听起来有点混乱、如果电平转换器连接到其中一个 SCI 端口、实施起来会更加容易。 尤其是 SPRACN1应用手册面向 C28。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的提问! 正确的做法是、UART-CM 模块仅可从 CM 访问、C28x 内核可访问 SCI 模块。 如果需要 C28x 内核、那么就像您提到的那样、最好让它们在 SCI 端口上使用电平转换器(这样您就可以从 C28完全访问它们)。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我想做的事情。 但是、人们似乎更愿意使用软件修复它、而不是重新旋转电路板。

    非常感谢。

    John