This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:在项目之间共享文件

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176387/tms320f28386s-share-files-between-projects

器件型号:TMS320F28386S

您好!

我有一个用于 C28内核的项目、还有一个用于 M4内核。

两个器件上的定义应相同。

例如、IPC 的命令定义。

我想有一个真实的来源、这意味着两个项目都包含一个具有这些共同定义的文件。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    是的、这可以完成。

    只需将所有命令定义包含在头文件中并将它们包含在两个项目中即可。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="522259" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176387/tms320f28386s-share-files-between-projects "]我如何才能做到这一点?

    考虑为您的多核项目使用系统项目: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#system-projects

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速重播。
    是的、我可以手动添加项目外目录中的文件。
    但是、我可以在项目浏览器中显示该文件吗?
    也就是说、在每个内核的每个项目的项目资源管理器上显示...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="522259" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176387/tms320f28386s-share-files-between-projects/4427896 #4427896"]在每个内核的每个项目的 Project Explorer 上显示...

    是的、您可以。 与任何 Eclipse 工作区一样、您可以同时打开多个工程。 将文件从一个项目拖放到另一个项目中。 然后、系统将询问您是要链接还是复制。 只需链接该文件、然后在 Project A 中编辑该文件一次、就会自动反映在 Project B 中。 在下面的示例中、我有一个用于两个 CPU 内核的链接器文件。 它有一个特殊的文件图标:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右键点击工程、然后点击"Add file"以包含创建的头文件