This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28333:BGA 封装有一些划痕和污染(P/N:TMS320F28335ZHHA)

Guru**** 2769125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175458/tms320f28333-the-bga-package-has-some-scratches-and-contamination-p-n-tms320f28335zhha

器件型号:TMS320F28333

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

我们最近从 DigiKey (P/N:TMS320F28335ZHHA)购买了一套产品。 外观检查后、我们发现一些划痕和污染。 这 是正常现象吗? 它会影响使用吗?  有关详细信息、请参阅图片。

谢谢、此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们包括了主题专家。 他明天会回来。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些似乎是基板上轻微的表面划痕、可能出现在焊球连接之前。 它们看起来不像划痕深到 足以干扰下方的铜迹线。 如果没有、则应该会有一个开放的连接。

    我在这些图片中看不到任何污染。 我唯一要评论的是顶行中的焊球形状、第一张图片中的第二个焊球。 可能看起来像是焊球上的焊料涂片。 如果是、它可以桥接到上面的焊球。 但是、它可能不是焊料、而是一种外观明亮的异物、例如尼龙。 在离开 TI 工厂之前、每个焊锡球接受100%自动目视检查。  

    作为进一步检查、如果客户为此器件提供批次追踪代码、我们可以查看此批次的制造记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    感谢您的专业回答。 批次号是2094849PHI。

    谢谢、此致、

    耶鲁李