This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GUI Composer 上的器件连接失败

Guru**** 2593940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174976/tms320f28335-failed-device-connection-on-gui-composer

器件型号:TMS320F28335

我正在 使用 XDS 通信处理应用程序 v3项目。 当前配置设置 为:


    
    

在尝试运行和建立连接时、将出现以下错误代码:

"错误:连接失败:与目标的通信失败、无响应。"

我已签入器件设置、笔记本电脑正在读取 JTAG 探针、因此这不是问题。

提前感谢:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是定制板还是 TI 评估板? 您可以在 Code Composer Studio 中尝试"测试连接"功能吗? 下面的应用手册包含更多调试步骤、您可以按照这些步骤操作(请参阅 JTAG 调试流程中的步骤9)。

    https://www.ti.com/lit/an/spracf0a/spracf0a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、您好、电路板上的 JTAG 连接(定制)存在问题。 我获得了一个新的、正在测试水。 会让您知道它是怎么发生的!