This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GUI Composer -绑定可变数据类型

Guru**** 2594300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175755/tms320f28335-gui-composer---binding-variable-data-types

器件型号:TMS320F28335

我正在尝试将变量与字符串磁贴小工具(v2库)绑定。 我开始简单、只是尝试提供一个数字(无符号整数16位- uint16)。 我绑定的变量的已知值为1、但 GUI 始终显示0。 未显示任何错误、并且已建立与硬件的连接。

我已经通读了小工具文档、并且尚未指定数据类型。 绑定是否需要任何特定的数据类型来影响这种情况,或者是否有任何其他想法来说明它为什么不能正确读取变量?

提前感谢:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以导出 GC 项目并共享它吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、我解决了这个问题、这是因为代码没有按预期输出。

    感谢您的回应:)