This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:一个 PWM、两次中断

Guru**** 2942460 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175891/tms320f28027-one-pwm-two-interruptions

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想使用一个 PWM 来进行两次中断、但我不确定我的操作是否正确。

我在0处检测到 ePWM1A 的上升沿、以进行第一次中断:

   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;           //为 ePWM1A 启用 INT
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTR_ZERO; //选择 INT on Zero
   EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = ET_1ST;      //在发生第一个事件时生成 INT

然后、我检测到 ePWM1B 的下降沿(CNT=CMPB)以进行第二次中断:

   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBEN = 1;           //为 ePWM1B 启用 INT
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBSEL = ET_CTRL_CMPB;//在 CNT = CMPB 时选择 INT,递增计数
   EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCBPRD = et_1st;      //在第一个事件发生时生成 INT

为了将每个触发器链接到正确的中断、我在主函数中执行了以下操作:

   PieVectTable.EPWM1_INT =&epwm1_ISR;
   PieVectTable.EPWM1_INT =&ADC_ISR;

够了吗? 我觉得有些东西缺少了...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caio、

    请查看以下示例以了解有关使用中断的参考。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\device_support\f2802x\examples\structs\ePWM_timer_interrupts

    [引用 userid="545661" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175891/tms320f28027-one-pwm-two-interruptions "] EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;           //为 ePWM1A启用 INT [/quot]

    这样做只会启用 SOCA 上的触发器、它实际上不会配置中断。 您应该查看 ETSEL 寄存器中的 INTSEL 和 INTEN 位、而不是这些位。  

    此致、

    Marlyn