大家好、

上图显示了28035数据表中偏移和内部温度传感器等效参数的说明。
下图显示了 TRM 中的内部温度传感器说明。

问题1. 在28379D 和28388D 数据表和 TRMS 中、我没有找到与上图中的描述类似的任何描述。 请告诉我、在哪里可以找到28379和28388内部温度传感器的介绍、即 TSLOPE 和 TOFFSET?
我对28379的“adc_ex3_temp_sensor”例程中的函数“adc_getTemperatureC”有以下问题:




我在调试过程中使用了28379D 的 LaunchPad 来查看上述两个地址的值
问题2. 0x7036E 和0x70372的值都是0x28A9。 请告诉我0x28A9代表什么?
问题3. 这个问题与问题1类似。 我在28379数据表或 TRM 中找不到有关 TOFFET 和 TSLOPE 的任何说明。 请告诉我原因。
如果我没有阅读035的 TRM,我就不知道 TSLOPE 是 Q15格式。 ℃调试期间观察到的斜率值0x14A5 (5285)、28379D 的内部温度传感器等效值为5285÷32768=0.16 μ A/LSB、这与035相似。
问题4. 我不太理解以下代码中突出显示部分的原理、但该代码的目的应该是从调试的角度将浮点型温度转换为整数1、对吧? 但我仍然想理解这一原则。

问题5. 关于内部温度传感器参数的说明、我在28388数据表或 TRM 中找不到它。 请告诉我在哪里可以找到它吗?
此致、
凯瑟琳