This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:调试问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175352/tms320f280025c-debugging-issue

器件型号:TMS320F280025C

您好!

 我在调试 TMS320F280025C 时遇到了一些问题。

调试代码时,调试器突然无法在监视窗口中显示变量,

显示“Device may be operating in low power mode.(设备可能在低功耗模式下运行。) 是否要使其退出此模式?” 并显示3个选项“取消”、“是”、“否”。

但是、如果选择了其中任何一个、则没有响应、再次收到相同的弹出消息。 如需参考、请查找附加的捕捉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    这是 TI EVM 还是您的定制板? 您使用的是外部仿真器还是非板载 XDS110? 它运行的代码是什么?

    您可以尝试将电路板置于'Waitboot'模式、然后再次连接。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是定制板,使用的是非板载 XDS110。

    并立即使用闪存引导。

    谢谢、此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、

    请尝试'Waitboot'模式、然后查看是否可以连接。  

    [引用 userid="545479" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175352/tms320f280025c-debugging-issue/4425706 #4425706"]使用非板载 XDS110

    我假设您使用的是外部仿真器 XDS110、对吧?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的是外部仿真器 XDS110。

    我将尝试'Waitboot'模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请告诉我们'Waitboot'是否起作用。