This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:编译依赖项

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175673/tms320f28386d-build-dependencies

器件型号:TMS320F28386D

大家好、我是否有办法获取 CCS 工程的所有库和头文件依赖项?

如果我有一个有效的构建、我发布一个二进制文件并保留源文件。 我还需要保存哪些文件、以便将来在新的构建系统上重现完全相同的源代码?

我希望有一个工具可以让这变得简单、而不仅仅是挖掘提到的每个头文件和每个包含的搜索文件夹

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重建项目后、它应生成.d 文件、该文件应具有依赖项。

    您是否查看过此文件?

    此致、

    桑托什