This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388SPTPS - SCI 引导加载程序问题

Guru**** 2817085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1174290/tms320f28388s-tms320f28388sptps---sci-boot-loader-problem

器件型号:TMS320F28388S

使用 serial_flash_programmer 实用程序在目标硬件中使用 SCI 引导模式加载内核文件和应用程序文件时遇到问题。 GPIO72和 GPIO84分别设置为逻辑电平0和1。 GPIO29和 GPIO 28用作 SCITX 和 SCIRX。 下面是所附的相同屏幕截图。 是否有人可以建议问题可能出在哪?

  

谢谢、

Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、主题专家已不在办公室。 我们下周再见。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    我明天就要回来。

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    我能够在 F28388D 器件上使用 SCI 引导模式。 对于 F28388S、您是否将 JTAG 设置为关闭且 UART 打开的开关、或者您的设置是什么样的?

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在本例中、我使用的硬件是定制硬件。 因此、我将 GPIO28和29用于 SCIRX 和 SCITX、并设置引导模式引脚。 没有用于 JTAG 或 UART 的开关。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在本例中、我使用的硬件是定制硬件。 因此、我将 GPIO28和29用于 SCIRX 和 SCITX、并设置引导模式引脚。 没有用于 JTAG 或 UART 的开关。

    谢谢、

    Swati