主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M、 C2000WARE
您好的帮助者:
我尝试使用 C2000ware 示例构建 serial_flash_programming.txt 和 flash_2806x.txt。 已 在 LAUNCHXL-F28069M 上尝试。 终端 在"开始 将示例下载到器件"处等待。 复位按钮时、我将会看到它。 然后、终端 继续运行、并在进行一些回波后成功加载应用程序。 我的问题是需要 重置、因为我已经使用 SCI 引导模式启动。
将启动引脚设置为 SCI 模式。 我想 、一旦电路板上电。 控制器在读取 SCI 引导模式引脚后运行 Bootrom 并在等待 SCI 引导时停止。 然后 、当 PC 软件运行闪存内核时。 它将立即编程到闪存。 为什么需要复位? 因为这可能会影响产品设计、为此固件升级添加一个按钮。
此外:在给出的示例工程中、下载过程会自动分支到新 的 codestart 位置并刷写 LED。 是否禁用此自动分支? 这样、我就可以确保在 有人更新固件后引导模式引脚需要切换回闪存模式。
艾伯特