This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:闪存内核和 RS-485示例

Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175640/tms320f28386s-flash-kernel-and-rs-485-examples

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在寻找 F2838X 器件的闪存内核和 RS-485 (UART)示例。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们的所有示例都在 C2000Ware 中 driverlib\f2838x\examples 目录下提供:

    - UART 示例位于 cm\UART 目录中。
    -闪存内核示例位于 C28x_DUAL_FLASH_kernel 和 C28x_cm\FLASH_kernel 目录中。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 看起来我倒在错误的路径树上。

    现在唯一缺失的部分是将从 UART 而不是 SCI 引导的闪存内核。 但我想我在隧道的尽头看到一个昏暗的灯光。