This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:EtherCAT 运行和错误 LED

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, DP83640, DP83640T-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171077/tmdscncd28388d-ethercat-run-and-error-leds

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DDP83640DP83640T-EVK

各位专家:

你好。

客户 询问以下信息。

1-为什么使用缓冲器电路?

 

2 - 如果我们将 EtherCAT PHY CLK 连接到 MCU CLK 引脚而不是外部振荡器、会发生什么情况? 您始终在 EVB 设计变体中使用了外部振荡器。 MCU CLK 引脚选择未激活。

 

3- 为什么使用随 GPIO31和 GPIO34控制一起安装的缓冲器 LED 电路?


请提供建议。

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    为了同时回答#1和#3问题、C2000器件 IO 的规格是驱动/灌入高达4mA 的电流、这可能不足以直接驱动具有足够亮度的 LED。 因此、LED 驱动器包含在 EVM 中。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171077/tmdscncd28388d-ethercat-run-and-error-leds ]2- 如果我们将 EtherCAT PHY CLK 连接到 MCU CLK 引脚而不是外部振荡器、会发生什么情况? 您始终在 EVB 设计变体中使用了外部振荡器。 MCU CLK 引脚选择未激活。[/引用]

    "MCU CLK 引脚"是什么意思? 它们是否意味着 X1/X2? F2838x 器件具有两个用于为器件计时的10MHz 内部振荡器、但这些振荡器对外部时钟源(振荡器或晶振)有一些限制、例如精度。

    EtherCAT PHY CLK 输出引脚仅用于为具有25MHz 时钟源的外部以太网 PHY 器件计时。 实际上、我们目前也不建议使用此功能。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TMS320F28388D IC 具有 EtherCAT PHY CLK 引脚、EVB 是 BU 引脚和外部振荡器的可选配置。 但该引脚选择在任何"Variant"定义中均未激活。

    问题3中的 LED 用于什么目的?

    请提供建议。

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171077/tmdscncd28388d-ethercat-run-and-error-leds/4407647 #4407647"]
    问题3中的 LED 用于什么目的?[/QUERT]

    它们只是用于视觉指示的软件/IO 控制的 LED。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我很高兴能回答我关于使用外部振荡器或 TMS320F28388D 处理器 R16引脚"Es_PHY_CLK"引脚的问题。、

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    我不理解这个问题。 他们是否询问如何使用 F2838x 器件的'ESC_PHY_CLK'信号为以太网 PHY 计时、而不是使用25MHz 振荡器+时钟缓冲器?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    你好。

    DP83822是否具有 PHY EtherCAT 接口?
    DP83640是否还使该 PHY IC 能够显示 EtherCAT 通信?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171077/tmdscncd28388d-ethercat-run-and-error-leds/4421972 #4421972"] DP83822是否具有 PHY EtherCAT 接口?

    DP83822是一款以太网 PHY 器件、是的、它可用于 EtherCAT 通信(一种基于以太网的现场总线系统)。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171077/tmdscncd28388d-ethercat-run-and-error-leds/4421972 #4421972"] DP83640是否也使该 PHY IC 能够显示 EtherCAT 通信?

    是的、DP83640也可用于 EtherCAT。 请参阅 https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.7.pdf

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    你好。

    非常感谢。 我找不到使用 DP83640的 EVB (EtherCAT)或示例设计。 如果您有这样的设计、您可以共享吗?
    此外、我们能否在 EtherCAT 架构中使用网络转换开关将其拆分为不同的分支? 例如以太网中使用的以太网交换机。

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171077/tmdscncd28388d-ethercat-run-and-error-leds/4424095 #4424095">非常感谢。 我找不到使用 DP83640的 EVB (EtherCAT)或示例设计。 如果您有这样的设计、您可以共享吗?

    这是 DP83640T-EVK 板。 我认为没有专门针对 EtherCAT 的参考。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171077/tmdscncd28388d-ethercat-run-and-error-leds/4424095 #4424095">此外,我们能否使用 EtherCAT 架构中的网络转换器将其拆分为不同的分支? 例如以太网中使用的以太网交换机。[/quot]

    EtherCAT 器件通常以菊花链形式连接、以创建线路拓扑(有关 技术的详细信息、请参阅此处的培训系列)。 如果要创建其他拓扑、如星型、可以查看如下所示的产品。 我不知道这种结的具体细节。

    https://www.beckhoff.com/en-us/products/i-o/infrastructure-components/cuxxxx-epxxxx-ethercat-components/cu1128.html

    最棒的

    Kevin