This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:eQEP -位置计数器、捕捉定时器、捕捉周期寄存器锁存

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175078/tms320f280021-eqep---position-counter-capture-timer-capture-period-register-latch

器件型号:TMS320F280021

各位专家、您好!

我在查看 TMS320F28002x TRM 时、对 eQEP 外设有两个问题。 据我所知、位置计数器(QPOSCNT)、eQEP 捕捉定时器(QCTMR)和捕捉周期寄存器(QCPRD)可通过 eQEP 单元时基(UTIME)生成的单位超时事件进行锁存。 或者、位置计数器(QPOSCNT)可使用选通或索引信号锁存。

-是否可以将单位时基计数器(UTIME)与 ePWM 单元或由此生成的 SOCA/ SOCB 同步?

-或者、是否可以使用 Strobe/Index 信号或 ePWM 生成的 SOCA/SOCB 将正交捕获单元(QCAP)内的 eQEP 捕获定时器(QCTMR)和捕获周期寄存器(QCTMR)锁存?

感谢您的帮助!

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您联系 E2E

    [报价 userid="517522" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175078/tms320f280021-eqep---position-counter-capture-timer-capture-period-register-latch "]是否可以将单位时基计数器(UTIME)与生成的 EPWM 单元或 SOCA/ SOCB 同步?[/QUERPLET]

    这不是 eQEP 单元时基模块中的功能。 该模块只是一个计时器、没有可与 ePWM 信号或 SOC 同步的同步输入

    [引用 userid="517522" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175078/tms320f280021-eqep---position-counter-capture-timer-capture-period-register-latch ]或者、是否可以使用 Strobe/Index 信号或 ePWM 生成的 SOCA/SOCB 来锁存正交捕获单元(QCAP)内的 eQEP 捕获计时器(QCTMR)和捕获周期寄存器(QCTMR)?[/QUERP引号]

    不幸的是,这也是不可能的。 根据 TRM、唯一可用于锁存 QCTMR 和 QCPRD 的事件是由单元计时器生成的单元超时事件、或当 CPU 读取 QPOSCNT 寄存器时发生的事件。

    您可以尝试将 ePWM 时基和 eQEP 单元计时器配置为相同的周期并一起启用它们

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复和帮助!

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我很高兴、如果您有任何其他问题、请随时联系我们

    此致、

    Peter