This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:这些代码用于读取 RAM 0x002C 上的 RESC

Guru**** 2532910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175797/tms320f28377d-is-these-code-right-for-reading-resc-at-ram-0x002c

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

我的客户使用以下代码读取 RAM 0x002C 处的 RESC:

#define BOOTSTATUS 0x0000002C

Uint16 *pusCPU01BufferPt;                   //发送内容指针

Uint32 *BOOTSTAT;

BOOTSTAT = (Uint32 *)BOOTSTATUS;
pusCPU01BufferPt[15] = ((*BOOTSTAT)>>16);   //高位
pusCPU01BufferPt[16] = *BOOTSTAT;

这些代码是否能够正确读取引导 ROM 存储的复位源?

谢谢、此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

       问题不清楚。 它是否与在偏移80h 处读取复位原因寄存器有关? 确认后、S/W 专家将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175797/tms320f28377d-is-these-code-right-for-reading-resc-at-ram-0x002c/4426312 #4426312"]是否与在偏移量80h 处读取复位原因寄存器有关?

    是的、但是该寄存器不能直接读取、因为复位后引导 ROM 会将其清零。

    谢谢、此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直到第7行,它还不错,我不明白为什么要存储在索引为15和16的数组中。

    您可以存储在变量中以检查是否能够正确获取状态信息。

    然后、您可以存储在指针/数组中。