This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:推荐的以太网 IC

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176337/tms320f28384d-recomended-ethernet-ic

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388DDP83826E

大家好、团队、

您好!

我正在使用上面提到的控制器。我想对它进行编程以进行以太网通信。 我们正在为此应用设计电路板。 请向控制器推荐兼容的以太网 IC。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此系列器件(F2838xD)的 controlCARD 文档位于此处:

    C:\ti\c2000Ware_4_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    在物料清单(MCU063B (002)_BOM.xls)中、它提到了器件 DP83822IRHBR。 如果我是你、我认为这是一个相当安全的选择。

    www.ti.com/.../DP83822IRHBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Keir、

    感谢您的回复。我们将尝试使用这款收发器,目前我使用的是 Microchip LAN8710A,但结果不成功。我只想知道,这款型号(LAN8710A )是否与控制器兼容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有测试过 LAN8710A、但我没有充分的理由来证明它不兼容。

    我可以向您保证 DP83822 (如原理图所示)和 DP83826E (如用户指南中建议)都能与该器件良好配合使用。

    TMDSCNCD28388D 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/spruil8b 

    DP83822数据表:http://www.ti.com/lit/pdf/SNLS647 

    此致、
    Cody