This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:可以自动重新启动 TMS320F28379S 的设置

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176874/tms320f28379s-can-auto-restart-setup-for-tms320f28379s

器件型号:TMS320F28379S

大家好、如果由于总线间歇性短路导致总线断开、如何为 TMS320F28379S 器件实现自动 CAN 总线重新启动?

目前、一旦总线短接、CAN 进入总线关闭状态、并且为了重新启动器件、必须对 CAN 进行下电上电。

我将使用 Simulink 进行设计、因此我们非常感谢您的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

      该模块本身支持自动从 BO 恢复。 来自 TRM:

    '在 CAN 进入总线关闭状态后、CPU 可以通过复位 Init 位来启动总线关闭恢复序列。 如果未完成此操作、模块将保持脱离总线状态。


    CAN 提供一个自动总线开启功能、此功能由 ABO 位启用。 如果置位、CAN 将 自动启动脱离总线恢复序列。 此序列可被用户定义 的时钟周期数延迟。"

    如何启用此 Simulink 是我无法为您提供帮助的事情。 请在 Mathworks 的论坛上联系我们。