This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电机参数: 24V、0.5A、0.005Nm、2000RPM
电路板配置:短 接 JP6;打开 JP7、JP4和 JP5
例程: Lab02b
谢谢、此致、
耶鲁李
请查看 MotorWare 下文件夹中的指南、并按照指南设置套件并运行实验。
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf
如果您使用 lab02a/b/c、请勿在电机上添加任何负载以进行识别、并根据电机规格在 user.h 文件中设置正确的识别变量值、以确保电机 在磁通测量和 LS 识别状态期间平稳旋转。
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (2.0) // A -电机额定电流的10-30%
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.5) // A -电机额定电流的10-30%、足以实现旋转
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (20.0) // A -电机额定电流的30~150%
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (40.0) // Hz -电机的10~30%额定频率
请详细说明您的问题、操作步骤和测量的电流波形将帮助我们了解您的问题。