This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:电机控制开发套件帮助

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8323RH, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, BOOSTXL-DRV8320RS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176553/boostxl-drv8323rh-motor-control-dev-kit-help

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKBOOSTXL-DRV8320RSC2000WARE

您好!

我购买了 LAUNCHXL-F280049C 和 BOOSTXL-DRV8323RH、还购买了 DRV8301-HC-C2-KIT 来帮助进行三相 BLDC 电机控制。  我正在尝试遵循启动板和升压板的用户指南、但开始工作很困难。  我已经在这里待了一段时间、但我开始怀疑一些视频和文档已经过期。  我已通读了两个开发板页面上提供的所有文档、并且非常丢失。  例如、我找不到介绍如何将器件连接到 instaSpin-FOC GUI 的任何文档;我在列表中看不到电路板上的 MCU。  我已经安装了任何文档中提到的每一位软件、但没有成功地让任何一位软件合作。  我正在寻找一个真正的分步开发套件指南、该指南可以让我"在几分钟内"旋转电机。  甚至可能是视频教程。  如果有任何帮助,将不胜感激。