This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:具有2个电机的 InstaSPIN

Guru**** 2518640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176980/tms320f28069m-instaspin-with-2-motors

器件型号:TMS320F28069M

您好! 在示例实验中、演示了 LAB06e 对2个电机的使用。 但电机连接在不同的 ADC 和 PWM 通道上-简而言之、有2个逆变器使用单个 uC 运行。 在本例中、我使用了单个逆变器、将连接2个电机。 在本例中、我可以使用 InstaSPIN 的哪些功能? 我能否以与只有1个电机相同的方式使用它? 电机 ID 等等?  

谢谢!

PP:电机同时运行->方向相同、速度相同等等。 它们移动起重机的桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="259455" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176980/tms320f28069m-instaspin-with-2-motors ]InstaSPIN 在这种情况下可以使用什么功能? 我能否以与只有1个电机相同的方式使用它? 电机 ID 等等?  [/报价]

    是否要同时将这两个电机连接到单个逆变器? 还是只需单独运行这两个电机、并且只有一个电机连接到逆变器?

    所有包含 InstaSPIN-FOC 的无传感器 FOC 只能通过专用逆变器支持一个电机、并且不能使用单个逆变器驱动两个电机。

    在这种情况下、您必须使用开环控制、如 v/f 控制、并且这两个电机需要具有相同的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想同时连接它们。 是否可以使用至少闭环 v/f? 电机的规格相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v/f 是开环控制、在这种情况下只能实现此控制。 没有闭环 v/f 控制。