This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:当使用外部晶振而非外部振荡器时、X1/X2上的 VIH 和 VILdata

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177089/tms320f28075-vih-and-vildata-on-x1-x2-when-using-external-crystal-not-external-oscillator

器件型号:TMS320F28075

大家好、

我向我们的客户询问这一点。

现在客户 已经选择 了一个外部晶振、他们的 X1/X2接地电压如下所示:

X1 接地电压,最大1.99V,最小0.47

X2接地电压,最大1.99V,最小0.36

根据数据表、 X1的外部振荡 器只有 VIH/VIL 数据、外部晶体和 X2没有数据。 如果   根据外部振荡器的 VIH/VIL 数据、该电压不适合。

那么、在使用 外部晶体时、我们是否有 VIL 和 VIH 数据、我们是否有 X2的数据? 客户 的 X1&X2 接地电压是否正确? 谢谢!

客户 的 X1 接地电压如下所示。

最棒的

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

             您可以参考 www.ti.com/lit/SPRSP61、它在第90页上提供了此信息、并在第92页开始提供了专用晶体振荡器部分。 同意数据表针对不同的器件、但两个器件使用的晶体振荡器是相同的。

    在 X1/X2引脚上测量信号有点棘手、因为示波器探针本身的电容会使所测量的信号失真。 这些信号最好使用有源 FET 探头进行测量、如此 处所示。 不建议使用普通探头进行测量。

    您是否能够共享晶体的器件型号以及晶体电路?