This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:关于具有旋转变压器/编码器且与 DRV8301-HC-C2-KIT 兼容的 BLDC 电机

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176962/drv8301-hc-c2-kit-regarding-bldc-motor-with-resolver-encoder-which-is-compatible-with-drv8301-hc-c2-kit

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

你(们)好

我们正在寻找有关具有旋转变压器/编码器部件且与 DRV8301-HC-C2-KIT 兼容的正弦控制 BLDC 电机的建议。

规格:

最大额定电压:28伏

转速:5000 rpm

我们正在寻找一对一兼容 的具有 DRV8301-HC-C2-KIT 的电机。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="430020" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176962/drv8301-hc-c2-kit-regarding-bldc-motor-with-resolver-encoder-which-is-compatible-with-drv8301-hc-c2-kit "]和分解器/编码器部件

    您想要使用哪种编码器? 您希望使用的电机的最大电流是多少?

    [引用 userid="430020" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176962/drv8301-hc-c2-kit-regarding-bldc-motor-with-resolver-encoder-which-is-compatible-with-drv8301-hc-c2-kit "]我们正在寻找一对一兼容 的具有 DRV8301-HC-C2-KIT 的电机。

    DRV8301-HC-C2-KIT 是一款逆变器电路板、不与任何电机捆绑、可通过增量 编码器支持任何低电压(<60V)电机。 逆变器板上没有旋转变压器接口。

    您可以尝试使用下面  的 C2000 LaunchPad、三相电机驱动 BoosterPak 和位置管理器 BoosterPack 来控制具有旋转变压器的 BLDC/PMSM

    LAUNCHXL-F280039C —适用于 C2000 实时 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad 开发套件

    BOOSTXL-DRV8323RS - 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

    BOOSTXL-POSMGR C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack 插件模块

    您也可以通过以下链接找到有关其他 LaunchPad 和 BoosterPack 的硬件工具的更多设计资源 。

    https://www.ti.com/design-resources/embedded-development/c2000-real-time-mcus.html