This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177066/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我们将在 F280025C 上使用 C2000ware 来研究 CAN 示例(CAN_Ex5_Transmit _Receive)。   

我们将外部 CAN 分析仪工具(GCAN USBv1pro)与  F280025C 相连。  F280025C 的 CAN_H、CAN_L 和 GND 引脚连接到 CAN 分析仪工具(GCAN USBv1pro)的 CAN_H、CAN_L 和 GND 引脚。

我们还配置了 PCLKR10寄存 器并执行了 www.ti.com/.../sprace5a.pdf 但我们仍然无法收发 CAN 消息。

我们还检查了位时序、位速率和时钟配置、但仍然无法发送/接收 CAN 消息

请帮助我们了解如何继续。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王子:

    您使用的是哪种 F280025设置?  它是控制卡、LaunchPad 还是具有定制板?  您的应用中还为 CANRX 和 CANTX 分配了哪些 GPIO 引脚?

    此致、

    Joseph