This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:最大环境压力

Guru**** 2581465 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176002/tms320f28379d-maximum-ambient-pressure

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

大家好、

我们的客户希望 在其设计中包含 TIDA-01606。 该设计将位于仅靠近表面的海洋中的外壳中。  

他们想知道  TMS320F28379D 器件能够处理的最大环境压力吗?  

此外、如果将噪声淹没在海洋中、是否会影响器件性能?

因此、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

             我已与质量/可靠性专家联系、以获得有关压力的问题的答案。  

    关于“噪音”的问题,您需要更好地定义该术语。 噪声可能来自外部源、也可能是自生成的。 与在有伴随噪声源的人口居住区域运行的系统相比、它被淹没在海洋下方的环境噪声影响更小。 但是、系统可能仍然容易受到自生成噪声的影响。 例如、开关电源可用于为 MCU 供电、它可能受到电源产生的噪声(传导噪声和辐射噪声)的影响。 因此、如果您不全面了解系统的运行条件、则很难回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hareesh!  

    我将要求客户对噪音进行澄清。

    如果需要将其脱机、只需通知我、我就可以向您发送一封私人邮件。

    因此、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176002/tms320f28379d-maximum-ambient-pressure ]他们想知道  TMS320F28379D 器件可以承受的最大环境压力吗?  [/报价]

    我询问并被告知这不是我们指定的参数。

    关于噪声、设计系统时仍应遵循电源去耦、PCB 布局和元件放置方面的最佳实践。  

    欢迎您离线联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    在最大环境压力上注明。  

    关于噪声、客户认为 噪声将来自外部源。 虽然有些是 MOSFET 工作过程中产生的自生、但在这种情况下、可以省略、因为与外部噪声相比、它并不重要。 由于我将在最坏的情况下对其进行测试、因此运行条件将是所有船舶旁边的平均噪声强度约为200分贝、这几乎相当于空气中的120分贝。

    器件是否能够处理这种噪声? 他们是否可以遵循任何文档以实现最佳实践?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有器件在设计时都考虑到了最佳做法、使其能够在嘈杂的条件下运行。 话虽如此、当噪声超过特定阈值时、任何器件都可能受到影响。 挑战在于准确确定干扰如何影响电路。 即确定噪声如何耦合到电路中。 换言之、此噪声进入电路并导致故障的导管是什么? 一旦确定了这一点、就可以相对轻松地找到保护解决方案。 遗憾的是、通常情况下、在电路板制作完成后会发现缺陷、因此需要重新设计电路板。  

    许多关于这一主题的书籍和许多论文都已出版。 实际电路设计、使用的组件、组件的几何形状、电路板布局、电路板堆叠、所采用的屏蔽都在设计的抗扰度中起着作用。 有许多在线资源可以解决这一问题。 很难在帖子中解释它们。 请通过 google "EMC shield"获取有用的链接。  

    抖动继电器有助于在宽频谱范围内产生噪声。 这是一个极其简单的电路。 由于它未以电气方式连接到电路、因此它提供了一种简单的方法来确定电路是否受到辐射噪声的影响。