This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:将.syscfg 文件添加到现有工程时、是否存在工程的 gmake 错误?

Guru**** 2529700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173720/tms320f280039c-when-add-syscfg-file-to-the-exist-project-bulid-the-project-has-gmake-error

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

各位专家:

我在这里询问我的客户。

 配置 .syscfg 文件期间遵循的步骤:

1. 在  工程属性中添加新文件.syscfg 文件并生成- SysConfig:'--package F28003xD _100PZ'、 --part 100PZ。 如下所示:

2.同时启用 C2000-Sysconfig14.0、如下所示:

构建工程显示 gmake 错误、并且无法读取未定义的属性"connectivity (连接)"。 那么、可以帮帮我吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您/客户似乎已经使用了我们的 clockTree 工具测试版。 这就是您遇到此错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误源于您的 C2000WARE SysConfig 已使用测试版软件包进行更新、您还可以使用最新的独立 SysConfig 工具来评估 ClockTree 工具。 但是、您的 CCS SysConfig 工具未更新为支持时钟树。 这里有一些选项:

    1.全新安装 C2000WARE,这样您就可以获得不带测试版时钟树的版本

    2.联系我、我可以与我分享有关如何通过时钟树支持在您的 CCS 上启动此功能的说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、对于#2、如果您确实决定这么做、测试版具有您可能不想使用的未经测试的功能。 我推荐1号酒店,但我将把它留给你决定!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴我们内部提供了新的 SysConfig 测试版、如果您想尝试的话。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    如今被任务淹没了,很抱歉迟到了!

    在我们删除下图中的 C2000Ware SDK 路径后、它现在可以工作了。 并期待 新的 SysConfig。 谢谢 Nima。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    听起来不错! 如果您对 SysConfig 还有任何疑问、请告诉我。

    NIMA