This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 采样

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175928/tms320f28379d-adc-sampling

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的先生/女士:

在 TMS 320F28379D 控制器中  、如果我同时采样6个 ADC 通道。 我想知道 ADC 的最大采样频率、还有一个问题是在同步采样期间、 当我使用 Code Composer Studio 进行编码时、ADC 将以相同的采样率对所有通道进行采样、还是随着通道数量的增加而降低采样率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    我会 更详细地研究这方面的细节,并在明天作出回应。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    要查看获得样本所需的最小时序、您可以参阅数据表中的规格一章。 数据表中的 ADC 电气时序和数据部分和 ADC 特性部分提供了最大 ADC 时钟速率以及所需的最小转换周期数。 这些值取决于您使用的是12位单端模式还是16位差分模式。 您还可以查看参考手册中的 ADC 时序部分。   您可以实现的最大采样频率取决于系统设置(如果在转换之间的背景中发生任何变化、这将降低可实现的最大采样率)。

    使用多个通道时、采样率不应降低、但转换可能不会同时发生。  根据 SOC 的触发方式、一个 SOC 转换和另一个 SOC 转换之间可能有一定数量的周期。 如果您对此有任何疑问、请随时联系我们。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    感谢您的回答,如果我有其他相关问题,我将在论坛中再次发布问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我将关闭该主题、可以随时再次发布任何问题。