This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:对于为 TMS320F28377DG 或 TMS320F28377DG 微控制器选择的两个板、均需要确认是否为高性能

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177165/tms320f28377d-hi-need-confirmation-on-both-boards-selected-for-tms320f28377dg-or-tms320f28377dg-microcontroller

器件型号:TMS320F28377D

您好,

      我 想知道这款板的器件型号“TMDSDOCK28379D”: F28379D Delfino 实验板套件,包含以下两个板,另外为了便于理解,请检查图像

TMDSCNCD28379D   用于 C2000实时控制开发套件的 F28379D controlCARD
TMDSHSECDOCK   HSEC180 controlCARD 基板集线站

谢谢、

SID C