This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:只能通过 CLA 读取 CLA 的寄存器吗?

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177088/tms320f280049-are-cla-only-registers-can-only-be-read-via-cla

器件型号:TMS320F280049

 它们是否可以由 CPU 读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA_ONLY 寄存器只能从 CLA 访问。

    CLA_ONLY 集中的一些寄存器也可在 CLA_reg 中使用、这些寄存器也可由 C28读取。

    此致、

    Veena